This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214是否可以使用 CL=18pf 的 XTAL?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859105/cdci6214-can-i-use-an-xtal-with-cl-18pf-with-the-cdci6214

器件型号:CDCI6214

您好!

我不熟悉 XTAL 示波器电路。

使用 TICS Pro 软件、我似乎无法使用负载电容要求为18pf 的晶体。

我将 CSTRAY 设置为4.5pf、CL ext 设置为0pf、CL 设置为18pf。 软件错误。

问题:

1。 要使 ABM3C-25.000MHZ-D4Y-T 与 CDCI6214配合使用、我需要做什么?

https://abracon.com/Resonators/abm3c.pdf

2. 我是否应该使用具有50ppm 的不同25M XTAL? 如果是这样、您能否推荐一个并告诉我要编程到 CDCI6214中的数字。

谢谢

Dave S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    该器件仅具有高达9pF 的可编程内部负载。 如果器件需要更多电容、则需要使用外部负载电容。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册草稿版本: e2e.ti.com/.../4532.SNAA331.pdf

    此致、

    Hao