请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
我不熟悉 XTAL 示波器电路。
使用 TICS Pro 软件、我似乎无法使用负载电容要求为18pf 的晶体。
我将 CSTRAY 设置为4.5pf、CL ext 设置为0pf、CL 设置为18pf。 软件错误。
问题:
1。 要使 ABM3C-25.000MHZ-D4Y-T 与 CDCI6214配合使用、我需要做什么?
https://abracon.com/Resonators/abm3c.pdf
2. 我是否应该使用具有50ppm 的不同25M XTAL? 如果是这样、您能否推荐一个并告诉我要编程到 CDCI6214中的数字。
谢谢
Dave S