This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:OSCin 倍压器功能

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858944/lmx2595-oscin-doubler-function

器件型号:LMX2595

大家好、

我的客户正在使用 TI 的 LMX2595系列 PLL。 在使用过程中、发现启用和禁用 OSC_2x 的环路特性不同。

当 FOSC = 100MHz、osc_2x = 2x、FPD = 200MHz 时、环路特性如图1所示;

设置 FOSC = 200MHz、osc_2x = 1X、FPD = 200MHz、环路特性如图2所示。

在这两种情况下设置的 FPD 频率是相同的。 当光谱仪调整为量程= 500kHz 时、可以看到使用 oscin 倍频器功能的回路会平稳下降;没有 oscin 倍频器功能的回路会明显出现抑郁症。 从倍频器的功能来看、它可以改善相位噪声、但图2中的相位噪声性能是否更好(osc_2x = 1x)? 为什么会这样

图1 FOSC = 100MHz、osc_2x = 2x、FPD = 200MHz

图2 FOSC = 200MHz、osc_2x = 1X、FPD = 200MHz

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    100MHz 和200MHz 参考时钟来自哪里? 它们的相位噪声是否良好?

    我希望使用倍频器或不使用倍频器时的相位噪声应该相同。  

    图2看起来不正确。  如果使用相同的频谱分析仪设置启用倍频器、情况如何?