This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:关于偏置和 VCC 引脚旁路电容器的放置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858765/lmx2572evm-regarding-placement-of-bypass-capacitors-for-bias-and-vcc-pins

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

我想设计一些与 LMX2572EVM 板类似的器件、但需要使用额外的组件进行滤波和放大。 我正在减小模腔的尺寸、以便尽可能地将组件安装在外壳中。 我发现将一些支持性的无源 LMX2572组件放置在电路板的背面将会有很大的好处。 我在数据表中看到、建议将一些电容器尽可能靠近引脚放置。 对于未提及这一点的引脚、我想知道将这些电容器放置在电路板背面、将连接馈送到过孔、然后绘制到引脚的连接会产生什么后果。 如数据表中所示、我应该将电容器保持在顶层、以便连接到 CPout、VbiasVCO 和 VregIN。 但是,对于 VCC*引脚等其他组件以及与其他引脚相关的无源组件,我可以将这些组件放置在背面,并使用过孔将连接馈入顶层。

您是否看到了以这种方式设计电路板的任何问题? 电路板背面是否有任何旁路电容器会导致我提到的任何引脚出现问题? 我们非常感谢您对这方面的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、您可以在电路板的底部放置去帽。 您还可以将环路滤波器放置在背面、只要该滤波器使用接地层进行屏蔽即可。 使用0402组件有助于实现良好的 PCB 布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为了验证、您说我可以对所有电容器执行此操作吗? 我可以在顶层仅使用合成器、只要我提供一些屏蔽、下面的所有东西都是无源的?

    谢谢!

    此致、

    查尔斯·特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、如果您可以将所有无源器件安装在背面(我尝试过这种情况但没有成功、如果我使用盲孔、则可能会发生这种情况)。