This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:整数模式下的输入频率限制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/858550/lmx2594-input-frequency-limitation-in-integer-mode

器件型号:LMX2594

您好!

我们的客户询问 LMX2594是否在整数模式下具有输入频率限制。

客户认为整数模式下的基准输入频率必须为50MHz、但我们在数据表中看不到这样的说明。 根据 OSC_2X 设置、它看起来像是5到1400MHz 或5到200MHz。

您能否告诉我们仅允许50MHz 基准输入频率的原因。 如果没有、请告知我们输入基准频率范围。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    参考时钟频率与混频顺序没有关系。  

    但是、这是最小值 n 每个混搭订单的要求、请参阅数据表表表表2以了解详细信息。

    例如、如果参考时钟= FPD = 400MHz;VCO = 12000MHz、则 N 分频器= 30。 只能使用整数模式。 如果 FPD 降低到200MHz、则 N 分频器变为60、支持所有混频顺序。