请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我们的客户询问 LMX2594是否在整数模式下具有输入频率限制。
客户认为整数模式下的基准输入频率必须为50MHz、但我们在数据表中看不到这样的说明。 根据 OSC_2X 设置、它看起来像是5到1400MHz 或5到200MHz。
您能否告诉我们仅允许50MHz 基准输入频率的原因。 如果没有、请告知我们输入基准频率范围。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.