请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我们的客户询问 LMX2594如何通过 SPI 接口进行通信。 当我们在 e2e 之后进行检查时、发现每当 CSB=低电平状态时、MUXout 都会保持低电平状态、并且 LMX2594似乎无法通过单个 SPI 与多个器件通信。 您能不能帮助他了解如何通过 SPI 与 LMX2594进行通信。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.