This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SPI 通信

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855804/lmx2594-spi-communication

器件型号:LMX2594

您好!

我们的客户询问 LMX2594如何通过 SPI 接口进行通信。 当我们在 e2e 之后进行检查时、发现每当 CSB=低电平状态时、MUXout 都会保持低电平状态、并且 LMX2594似乎无法通过单个 SPI 与多个器件通信。 您能不能帮助他了解如何通过 SPI 与 LMX2594进行通信。

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/756334?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2594%25252520MUXOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    写入寄存器没有问题。 CLK 和数据可以与其他器件共享。 CSB 被分离。

    但是、MUXout 引脚不能直接连接到 MISO 总线、因为当其 CE 为低电平时、MUXout 被驱动为低电平。

    MUXout 可通过二极管连接到 MISO 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 关闭此问题、因为此答案将解决客户的相关问题。

    此致、