This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:尝试使其在达到35hz 后触发、但在0到大约30之间触发

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856545/lm567c-trying-to-get-this-to-trigger-once-it-gets-to-35hz-but-its-triggering-from-0-to-about-30

器件型号:LM567C

当它达到35hz 时、我将尝试使其触发、但它从我可以告诉的内容中从0触发到大约30

我尝试对其进行设置、使频率窗口为最大值(14%)、当电位计居中时、目标频率为64Hz。 64*.86=55

因此、在中心位置、我不应该从器件获得低电平信号、直到55hz、但出于某种原因、它在该信号之前触发、并在55之前关闭

输入在0和5V 之间交替

螺纹接线端子是一个三相80V 发生器连接、预期运行是 LM567C 的输出在发生器处于高速~ 35hz 时变为低电平 、但一旦发生器启动、输出便会在速度增加后变为高电平。

特定电路用橙色框表示、整个原理图均供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是5V RPM 脉冲跟踪的捕捉、明显低于我的预期。 忽略 y 标度、这对该器件没有意义。 根据齐纳二极管的规格、峰值为5伏。 在这个频率上运行数字、频率为44hz。 问题是、向上过零点处的这些斜线是否也被感应为一个额外的周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太理解原理图。 即使电位计的最大值为1.1/(21e3*0.1e-6)= 523Hz。 不确定是如何推导35Hz 的。 是的、阈值附近的毛刺会使输入检测电路混乱。

    您可以从使用信号发生器进行完整性检查开始吗?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么说、数学错误已经消失了一段时间、我在计算中使用的似乎是1uF。 考虑到14%的带宽、可检测到的最低频率为440Hz、希望我已经正确完成了数学计算。 即使使用了不正确的电容器(一旦停止检测低频、就进行错误的交换)、其触发也远低于预期。 我将使用 Arduino 生成的方波进行测试、并报告结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我现在要关闭这个线程。 您可以在测试完成后重新打开它。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电容器交换至正确的值(1uF)后、芯片的行为符合预期。 简单的错误似乎会在一段时间内不断蔓延。 感谢每一位提供帮助的人!