当它达到35hz 时、我将尝试使其触发、但它从我可以告诉的内容中从0触发到大约30
我尝试对其进行设置、使频率窗口为最大值(14%)、当电位计居中时、目标频率为64Hz。 64*.86=55
因此、在中心位置、我不应该从器件获得低电平信号、直到55hz、但出于某种原因、它在该信号之前触发、并在55之前关闭
输入在0和5V 之间交替
螺纹接线端子是一个三相80V 发生器连接、预期运行是 LM567C 的输出在发生器处于高速~ 35hz 时变为低电平 、但一旦发生器启动、输出便会在速度增加后变为高电平。
特定电路用橙色框表示、整个原理图均供参考。