This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:50%占空比下的最大工作频率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855315/lmc555-maximum-operating-frequency-in-50-duty-cycle

器件型号:LMC555

您好!

请确认、在50%占空比(随附配置)和-40°C 至125°C 工作温度下、以下器件型号可生成的最大频率是多少。

器件型号:

a) LM5IM/NOPB

B) LM5IMX/NOPB

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    如果精度至关重要、则答案是2MHz。 如果精度很重要、则为1MHz。  

    频率越高、RC 越低、差异就越大。   接近50%是否足够好?

    电源电压可以是一个因素;在1.5V 时、最大频率将更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    电源电压大约为12V、接近50%的占空比也很好。

    此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh、

    引脚3与引脚7的延迟仅为20ns、因此与使用引脚7或使用引脚3没有太大差异。  

    最准确的公式也是最复杂的。 频率为1 /(TCT + TCL)

    一个更简单的估算器来进入 Ballpark (可能需要进一步的调整更改)

    只需用2 * RC 替换(Ra + 2*Rb)即可  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。

    此致、

    Nesh