This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 quot;LMK04832EVM 用户-# 39;s 指南与 quot;和"PLLatinum Sim 与 quot;的计算结果差异。

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/853095/lmk04832-about-difference-of-calculation-result-of-lmk04832evm-user-s-guide-and-pllatinum-sim

器件型号:LMK04832

大家好、团队成员

我对"LMK04832EVM 用户指南"中的"3个 PLL 环路滤波器和环路参数"与"PLLatinum Sim"中的计算结果之间的区别有疑问。

在"PLLatinum SIM"中选择"LMK04832 PLL1"并执行"加载器件"后、立即显示与表2中相同的"环路滤波器组件"值。

但是、当我在"PLLatinum Sim"的"滤波器参数"中输入表2中列出的"环路带宽"和"相位裕度"、然后单击"计算环路滤波器"时、显示的值会非常不同。

当我指定相同的参数时、为什么这会有如此大的差异?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choco、

    差异是由于用户指南中的 KPD 值不正确。 KPD 的实际值约为0.15mA。 我们将更新用户指南以显示正确的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek。

    我知道。
    非常感谢。

    此致。