Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好!
我正在尝试使用馈送 LMX2594 TI 器件的 TCXO 设计一个低抖动8.2GHz 信号源、但在使用 PLLatinum 仿真工具时、在创建合适的滤波器带宽时遇到问题-可能是我的器件出现了"手指问题"、但我们诚挚地收到任何帮助。
让我来向您介绍一下我使用屏幕截图来阐明的问题。
首先、我打开 PLLatinum Sim 版本1.5.3.0 (最新版本)并选择 LMX2594芯片、然后按"Load Device"。 屏幕上将显示以下屏幕,屏幕底部将显示一条信息,显示“Loop Bandwidth = 387.4944 kHz”。 这与"滤波器设计器"选项卡中引用的"实际带宽"图是一致的。 窗口中显示的元件值反映了安装在 EVM 板上的值、这些值 显示在评估板原理图 SNAU210 (2017年3月)的第13页上。 我假设这些设置为在7000MHz 时提供最佳抖动性能?
现在勾选 Auto (自动)框、在设计目标中、环路带宽更改为459kHz、但当按下"Calculate Loop Filter"(计算环路滤波器)按钮时、环路带宽降至仅99kHz、请参见下文、组件值发生变化?
问题似乎与最小值有关 选择高级功能级别单选按钮时、可以看到高阶电容值?
简而言之、我希望将该芯片设置为8200MHz 时的最佳抖动性能、锁定时间不是问题、 因此基本上我需要一个很好的宽环路滤波器带宽、但该工具似乎、首先可以实现较宽的(350kHz)带宽、 但是 、当在目标环路带宽为350kHz 时按下"计算环路滤波器"按钮时、只能实现99kHz 的带宽!
非常令人困惑的是、您能否在这个问题上分散任何光、以便我可以获得350kHz 带宽?
非常感谢您在这个问题上的帮助