This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:PLLatinum 仿真工具-环路滤波器偶数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785538/lmx2594evm-pllatinum-simulation-tool---loop-filter-disign

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我正在尝试使用馈送 LMX2594 TI 器件的 TCXO 设计一个低抖动8.2GHz 信号源、但在使用 PLLatinum 仿真工具时、在创建合适的滤波器带宽时遇到问题-可能是我的器件出现了"手指问题"、但我们诚挚地收到任何帮助。

让我来向您介绍一下我使用屏幕截图来阐明的问题。

首先、我打开 PLLatinum Sim 版本1.5.3.0 (最新版本)并选择 LMX2594芯片、然后按"Load Device"。 屏幕上将显示以下屏幕,屏幕底部将显示一条信息,显示“Loop Bandwidth = 387.4944 kHz”。 这与"滤波器设计器"选项卡中引用的"实际带宽"图是一致的。  窗口中显示的元件值反映了安装在 EVM 板上的值、这些值 显示在评估板原理图 SNAU210 (2017年3月)的第13页上。 我假设这些设置为在7000MHz 时提供最佳抖动性能?

现在勾选 Auto (自动)框、在设计目标中、环路带宽更改为459kHz、但当按下"Calculate Loop Filter"(计算环路滤波器)按钮时、环路带宽降至仅99kHz、请参见下文、组件值发生变化?

问题似乎与最小值有关 选择高级功能级别单选按钮时、可以看到高阶电容值?

简而言之、我希望将该芯片设置为8200MHz 时的最佳抖动性能、锁定时间不是问题、 因此基本上我需要一个很好的宽环路滤波器带宽、但该工具似乎、首先可以实现较宽的(350kHz)带宽、 但是 、当在目标环路带宽为350kHz 时按下"计算环路滤波器"按钮时、只能实现99kHz 的带宽!

非常令人困惑的是、您能否在这个问题上分散任何光、以便我可以获得350kHz 带宽?

非常感谢您在这个问题上的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3582.LMX2594-Minimum-High-Order-Cap-for-Vtune.pdfKeith、

    对于 LMX2594、如果您没有从器件的 Vtune 引脚看到足够的电容、则200kHz 偏移范围内的 VCO 相位噪声会降低。  如果您输入3.3nF 或更高的值、则不会出现降级、但如果您输入1.5nF、则可能会降低1dB。  如果您输入200pF、则会出现很大的降级。  PLLatinum Sim 不会对此降级进行建模。

    因此、如果您放置1.5nF 的最小高阶电容器、它将限制环路徽标宽度以满足这一要求。  解决方法如下:

    最大 化电荷泵电流

    2. 最大限度地提高相位检测器频率

    调整 参数以解决此问题。 对于更高的伽马值和更低的相位裕度、通常会有所帮助。  滤波器优化器也会执行此操作。

    因此、您可以为最小高阶电容器放置0nF、但 VCO 相位噪声将降级。  但是、由于环路带宽较宽、因此您可能可以承受更多的噪声。  随附的文档讨论了当超出该最小高阶电容时 VCO 相位噪声降级的情况。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    要优化抖动、您需要执行以下操作(请参阅下面的快照):1)检查"auto" 2)选择抖动以进行优化3)点击"calculate loop filter"。

    为了避免相位噪声降级、您需要将"高阶电容器"设置为至少1500pF (您还希望将该电容器尽可能靠近引脚放置)。 您可以通过单击小问号找到更多详细信息:

    计算后、实际抖动数仍然不是387kHz、但应接近。 之后需要进行一些手动调优。

    我们意识到当前版本的 PLLatinum sim 不是很友好。 我们将更新 GUI 并为该工具编写一些文档。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复、其中部分回答了我的问题 (我认为我是在参数下启用抖动(FS)、而不是 在滤波器设计器选项卡的性能摘要中启用抖动(FS)))

    但是、我有另一个查询。

    我将器件加载为 LMX2594、并保持原理图中的所有值不变(除了将功能级别设置为高级)

    我转至滤波器设计器选项卡、然后单击滤波器参数部分中环路带宽旁边的自动、在性能摘要设置 I Optimize to Jitter (FS)下、然后按计算环路滤波器

    环路带宽为312kHz

    但是、如果我再次按下计算环路滤波器(不改变任何其他内容)、环路带宽为371kHz、如果再次重复、则会增加到384kHz。

    如果带宽已优化、那么环路带宽应 保持不变、为什么环路带宽每次都肯定会增加?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    根据 Dean (编写 PLLatinum sim 的人)、每次点击"calculate loop filter"时、算法都会使用电流值作为起点、结果会随着初始猜测的变化而不断改善。 执行此5/6次后、它会收敛为最佳数字。 您可以在此处找到电流抖动:

    可在此处找到环路带宽的粗略估算值以实现最佳抖动:

    但这个数字可能无法实现。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    非常感谢、现在澄清了问题、现在设计了滤波器。 正如您所说的、描述该工具的简要文档将会很有帮助。
    再次感谢
    此致
    Keith