This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计时器查询

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/782315/timer-queries

主题中讨论的其他器件:TLV9064

您好、先生、

在我的接地故障电路的电流设计中、我需要仅在故障存在超过0.4ms 时检测故障。 如果小于0.4ms,则无需检测。

请参阅下图以更好地理解。

 

 

请建议符合此要求的器件。

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj、您好!   

    根据您的描述、您似乎已经设计了故障检测器、并且您要求使用计时器来生成400usec 信号以激活故障检测电路、这是正确的吗?  

    您可以从多个计时器中进行选择  ,例如 www.ti.com/.../NA555。   

    如果我对您的查询的理解不正确、请提供其他信息、或许还提供此设计的方框图。  另请注意、TI 有多种包含故障检测功能的参考设计、例如:  

    TIDA-01598    -适用于光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大器和故障检测参考设计  

    TIDA-00807    -采用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计

    t

    TIDA-00442  -适用于由220Vac 电源供电的逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计  

     

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我设计了故障检测电路。 如果故障电流的存在时间小于0.4ms、我的系统就不想对其做出响应。 只有当电流保持在该处的时间超过04ms 时、系统才应做出响应。 我希望在不到0.4ms 的时间内出现高电流是由于线圈绕组不平衡或初始浪涌电流造成的。

    我有一个比较器、当达到接地故障电流时、该比较器会提供高信号。 但我需要一个计时器电路、如果时间小于0.4ms、则忽略该高电平信号、如果比较器输出保持超过0.4ms、则计时器应做出响应。


    此致
    Anuraj NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anaruj、

     您可以使用建议的计时器生成脉冲以 禁用400uS 的故障检测电路。  当400uS 超时时、启用故障检测器、使其保持启用状态、直到发生下一个事件。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    感谢您的快速响应。 您能不能建议具有以下要求的计时器部件。 我正在寻找555以外的器件、因为 555可重新触发。

    单封装

    2. 不可再触发

    应该有一个清零或复位引脚。

    此致

    Anuraj NK

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj、

    所有555计时器都不可再触发。 计时(OUT 高电平)从触发低 电平开始、阈值高电平结束。 但是、如果在阈值为高电平时触发器仍然为低电平、则计时脉冲不会在触发器变为高电平时结束。 所有555输入都是电平敏感型(不是边沿敏感型)。 复位输入是最强大的。

    我使用了几个555电路、但我认为我需要556个双路电路。 尽管如此、我对第一次尝试并不满意。

    我喜欢这种经过轻微测试的 TLV9064解决方案的某些方面。 它实际上取决于输入"噪声"信号。

    e2e.ti.com/.../TLV9064-400us.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj NK、

    此 TLV9064电路可通过 NPN 集电极短接一个或两个电容器来复位。

    它也不会锁存高电平。 但是、TLV9064中的第4安培可能是锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj、

    如果您需要更多帮助、请告诉我。 使该解决方案变得困难的一个因素是输入信号不是静态高电平。
    0.4ms 很容易计时、但会怎么样? 如果此时输入为高电平、则轻松地将输出设置为高电平。 如果输入不是高电平、但很快变为高电平;这会更困难。 在忘记第一个初始高电平输入信号之前、等待该高电平输入多长时间? 因此、该任务可以表示为输入处于高电平状态的时间超过0.4ms、但在输入"高电平"时间内可以处于低电平状态的时间少于"x"。