Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLV9064
您好、先生、
在我的接地故障电路的电流设计中、我需要仅在故障存在超过0.4ms 时检测故障。 如果小于0.4ms,则无需检测。
请参阅下图以更好地理解。
请建议符合此要求的器件。
此致
Anuraj NK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anuraj、您好!
根据您的描述、您似乎已经设计了故障检测器、并且您要求使用计时器来生成400usec 信号以激活故障检测电路、这是正确的吗?
您可以从多个计时器中进行选择 ,例如 www.ti.com/.../NA555。
如果我对您的查询的理解不正确、请提供其他信息、或许还提供此设计的方框图。 另请注意、TI 有多种包含故障检测功能的参考设计、例如:
t
此致、
~Leonard
Anuraj、
所有555计时器都不可再触发。 计时(OUT 高电平)从触发低 电平开始、阈值高电平结束。 但是、如果在阈值为高电平时触发器仍然为低电平、则计时脉冲不会在触发器变为高电平时结束。 所有555输入都是电平敏感型(不是边沿敏感型)。 复位输入是最强大的。
我使用了几个555电路、但我认为我需要556个双路电路。 尽管如此、我对第一次尝试并不满意。
我喜欢这种经过轻微测试的 TLV9064解决方案的某些方面。 它实际上取决于输入"噪声"信号。