Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, LMK03318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE62002 主题中讨论的其他器件: LMK03318
我想将晶体振荡器的输出连接到辅助输入、而不是仅连接晶体。 其目的是获得封装振荡器的完全指定精度。 我可以这么做吗? CDCE62002数据表中的修订历史记录显示"已从电气特性中删除 LVCMOS 输入模式(AUX_IN)部分"。 这是否意味着不再支持此功能、并且我无法使用振荡器? 如果可以使用振荡器、是否应该使用具有 LVCMOS 输出电平的振荡器?