This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:晶体振荡器输出到辅助输入?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781994/cdce62002-crystal-oscillator-output-to-aux-input

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件: LMK03318

我想将晶体振荡器的输出连接到辅助输入、而不是仅连接晶体。  其目的是获得封装振荡器的完全指定精度。  我可以这么做吗?  CDCE62002数据表中的修订历史记录显示"已从电气特性中删除 LVCMOS 输入模式(AUX_IN)部分"。  这是否意味着不再支持此功能、并且我无法使用振荡器?  如果可以使用振荡器、是否应该使用具有 LVCMOS 输出电平的振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您可以将 LVCMOS 输入连接到 REF_IN+。 在 REF_IN+上使用 LVCMOS 时、通过1千欧电阻器将 REF_IN-接地。 这是否适合您?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  是的、这正是我要做的。  我唯一的问题是、数据表似乎已经被故意更新以删除对这个运行模式的支持(使用一个外部振荡器、而不是一个晶振)。  我是否误解了数据表?  您是否确信这是一个受支持的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我刚刚意识到、您的答案不是我想要做的。 我需要两个芯片输入--一个来自本地振荡器,另一个来自外部源。 所以,不,你的解决方案对我不起作用。 如果我无法将振荡器连接到辅助输入、我必须使用晶体。 我的问题就会变成:a)如何选择最佳晶体(我发现数据表对此有点模糊)、b)如何确定我可以从晶体中获得的最差情况精度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我发现您可以为晶体输入提供某种电平、但全摆幅 LVCMOS 不正常、我不知道这些电平是多少。
    但是、简单地使用晶振功能可能对您很有用。 毕竟、这是您正在寻找的板载 XO 用例。 我将请一位同事就晶体发表更多评论。

    另一个想法是、如果您不是局限于 CDCE62002、您是否考虑过 LMK03318?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我想 Timothy 已经处理了使用外部 XO 为 CDCE62002的 AUX 输入馈电的问题。

    我相信您正在寻找的案例(数据表中仍然支持此案例)是使用晶体作为 AUX_IN 源。

    对于频率精度计算、需要知道晶体的牵引度。 AUX_IN 电容负载为8pF 至10pF。 需要对 PCB 布线进行一些估算。

    您的总精度将是晶体的频率容差加上频率每 pF 的变化。

    数据表的第9.3.7节提供了一些详细信息。 如果您对晶体设计参数有更多问题、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。

    Dan