主题中讨论的其他器件: LMX2594
您好!
当我将 LMX2595配置为同时使用输出 A 和输出 B 时、PLL 锁定时遇到问题
首先、请通过检查 R110 RB_LD_VTune = 2来确认 PLL 锁定状态。
我使用 TICS Pro 软件来配置器件、并将寄存器值导出到文件中。 然后、我使用该文件按照数据表中的步骤对所有寄存器进行编程、如下所示。
1.将0x2512编程到 R0
2.将0x2510编程到 R0
3.以相反的顺序对导出文件(附加)中的所有寄存器值进行编程
4.将0x2518编程到 R0
5.等待100ms
5.读取 R110并检查 RW_LD_VTune 是否= 2
如果仅使用输出 A 或输出 B、但不同时使用两者、我能够成功编程并获得 PLL 锁定。
感谢你的帮助。
e2e.ti.com/.../6GHz_5F00_15MHz.txt