This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594输出功率

Guru**** 2592100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784852/lmx2594-lmx2594-output-power

器件型号:LMX2594

我想知道如何在寄存器设置为0时将器件上的最小振幅设置为-10dBm? 我的电流电路与将50欧姆电阻器连接到电感器的评估板完全相同。 我在输出端尝试了100欧姆的上拉电阻器、但这并没有将输出端降到足够低的水平。 我还不想旋转我的板。

谢谢

David Webster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将 OUTx_PWR 设置为0是您可以获得的最小输出功率。 您的电路板上是否有空间容纳这样的电阻垫? 当 RL = 50时、它改善了阻抗匹配并提供6dB 衰减。

    此致、
    Hao