This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:使用 LVPECL 的 Vout_diff

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779779/cdclvp1208-vout_diff-using-lvpecl

器件型号:CDCLVP1208

尊敬的团队:

我的客户希望使用 CDCLVP1208进行时钟分配。

在数据表上:

第一页:

假设我们可以在250MHz 下获得1.15Vpp 的 Vout_diff、是否安全?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    您的理解是正确的

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否估算在输入为250MHz (所有输出均处于活动状态)时使用3.3V LVPECL 时的功耗?

    BR、

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在工作台上测量了891mW (= 3.3V * 270mA)

    此致、
    通道