请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVP1208 尊敬的团队:
我的客户希望使用 CDCLVP1208进行时钟分配。
第一页:
假设我们可以在250MHz 下获得1.15Vpp 的 Vout_diff、是否安全?
此致、
NIR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户希望使用 CDCLVP1208进行时钟分配。
第一页:
假设我们可以在250MHz 下获得1.15Vpp 的 Vout_diff、是否安全?
此致、
NIR。