请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK61E2-125m 主题中讨论的其他器件:LMK61E2
尊敬的同事:
我们尝试通过写入 LMK61E2BBA 的 EEPROM (125MHz 的默认频率)将默认时钟频率更改为200MHz。 但是、在下电上电后、I2C 通信中断、LMK61不产生任何频率。
LMK61E2去世之前的寄存器编程顺序如下表所示。
| 寄存器 NUM | 新值 | 注释 |
| 21. | 02h | LVDS 激活 |
| 33. | 0通道 | 禁用抖动、隔振模式 |
| 34 | 28小时 | 整数模式->电荷泵6.4mA |
| 36. | 04h | R2 = 500 Ω |
| 38. | 00h | R3 = 18 Ω |
| 37. | 00h | C1 = 5pF |
| 39. | 07小时 | C3 = 0pF |
| 35. | 07小时 | 启用二阶环路滤波器(工具) |
| 27. | 00h | PLL_NUM = 0 |
| 28. | 00h | PLL_NUM = 0 |
| 29. | 00h | PLL_NUM = 0 |
| 30 | 00h | PLL_DEN = 1 |
| 31. | 00h | PLL_DEN = 1 |
| 32 | 01小时 | PLL_DEN = 1 |
| 设置200 MHz 时钟 | ||
| 72. | 02h | 复位 |
| 22. | 00h | |
| 23 | 1通道 | |
| 25 | 00h | |
| 26 | 38小时 | |
| 10. | 02h | 校准(*重置后*) |
| 现在、我尝试将该序列写入 LMK61E2的 EEPROM | ||
| 56. | 贝 | |
| 49 | 01小时 | (注:指令指示仅更改 R49.0) |
| 但我意外地将整个寄存器更改为01 | ||
| 56. | 00h | |