This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2-125M:LMK61E2BBA

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781853/lmk61e2-125m-lmk61e2bba

器件型号:LMK61E2-125m
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

尊敬的同事:
我们尝试通过写入 LMK61E2BBA 的 EEPROM (125MHz 的默认频率)将默认时钟频率更改为200MHz。 但是、在下电上电后、I2C 通信中断、LMK61不产生任何频率。

LMK61E2去世之前的寄存器编程顺序如下表所示。

寄存器 NUM 新值 注释
21. 02h LVDS 激活
33. 0通道 禁用抖动、隔振模式
34 28小时 整数模式->电荷泵6.4mA
36. 04h R2 = 500 Ω
38. 00h  R3 = 18 Ω
37. 00h C1 = 5pF  
39. 07小时 C3 = 0pF
35. 07小时 启用二阶环路滤波器(工具)
27. 00h PLL_NUM = 0
28. 00h PLL_NUM = 0
29. 00h PLL_NUM = 0
30 00h PLL_DEN = 1
31. 00h PLL_DEN = 1
32 01小时 PLL_DEN = 1
设置200 MHz 时钟  
72. 02h 复位
22. 00h
23 1通道
25 00h
26 38小时
10. 02h 校准(*重置后*)
现在、我尝试将该序列写入 LMK61E2的 EEPROM
56.
49 01小时 (注:指令指示仅更改 R49.0)
但我意外地将整个寄存器更改为01
56. 00h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试扫描整个 I2C 总线以查看它是否在其他某个地址响应?

    我认为您缺少的步骤是在对 EEPROM 进行编程之前、不要写入 R49.6 = 1以将寄存器复制到 SRAM。 此外、您还可以尝试编程 R49 = 0x03。 这将同时执行 NVMERASE 和 NVMPROGRAM (确保先写入 SRAM)。

    73、
    Timothy