This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:EVM 输出频率不精确

Guru**** 2388290 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/781574/cdci6214evm-evm-output-frequency-not-accurate

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

EVM 产生的 Fout 预计会下降约6%。  125MHz 为114、100Mhz 为94Mhz。

假设可能与 PPL 相关、因此点击重新校准、但现在 Fout = 113.5和90Mhz。

重复的快速启动过程、现在只要 EVM 重置为默认配置、就不会再在 I2C 总线上检测到器件。 按下开机按钮并显示未找到设备。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    当显示"未找到设备"时、请转至 Ticspro ->"USB communications"选项卡-> interface。 检查"USB2ANY"。 确保选择了有效的设备标识符。 点击"Identify"、您会看到 EVM 上的绿色 LED 闪烁。 识别器件后、返回 GUI 并打开电源。

    确保在 DUT 电源显示"PWR ON"后加载寄存器。 按 Ctrl + L 加载所有寄存器。 之后您应该能够看到精确的输出。

    请注意、如果使用 HCSL 输出、则需要接地50欧姆、否则不会有任何输出。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。

    谢谢。