Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214EVM 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
EVM 产生的 Fout 预计会下降约6%。 125MHz 为114、100Mhz 为94Mhz。
假设可能与 PPL 相关、因此点击重新校准、但现在 Fout = 113.5和90Mhz。
重复的快速启动过程、现在只要 EVM 重置为默认配置、就不会再在 I2C 总线上检测到器件。 按下开机按钮并显示未找到设备。
有什么建议吗?