Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571 尊敬的所有:
在对 LMX2571进行测试时、发现 LMX2571频率点附近存在谐波、导致低导联功耗。 目前、手机的频率点为400~480MHz、严重谐波的频率点为403.2mhz 500kHz、422.4mhz 500kHz、441.6mhz 500kHz、460.8mhz 500kHz、480MHz 500kHz。请问如何修改我们的软件和硬件?
此外、在我们的 DMR 方案中、FSK 的调制误差相对较大。 在这方面、您有什么建议吗?
谢谢!