This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:测试问题

Guru**** 2591370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/779037/lmx2571-test-problem

器件型号:LMX2571

尊敬的所有:

    在对 LMX2571进行测试时、发现 LMX2571频率点附近存在谐波、导致低导联功耗。 目前、手机的频率点为400~480MHz、严重谐波的频率点为403.2mhz 500kHz、422.4mhz 500kHz、441.6mhz 500kHz、460.8mhz 500kHz、480MHz 500kHz。请问如何修改我们的软件和硬件?

此外、在我们的 DMR 方案中、FSK 的调制误差相对较大。 在这方面、您有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    您能否使用我们的 GUI TICS Pro 提供您的配置? 您使用的是内部还是外部 VCO? 您的环路带宽是多少?
    假设您将19.2MHz 参考时钟用于内部 VCO、则您看到的杂散是由 OSCin 和 VCO 或 Fout 之间的串扰引起的。 串扰杂散很难消除、避免串扰杂散的最有效方法是使用两个 OSCin 频率。 例如、已知 OSCin 为19.2MHz 时、479.975MHz 时将出现串扰杂散。 您可以使用19.9MHz 而不是19.2MHz OSCin、然后杂散将消失。

    至于 FSK 误差、您能告诉我们您如何实现 FSK 调制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel 您好:
    现在、我们使用内部 VCO。 如果内部 VCO 存在 Burr 问题、除了使用两种 OSCin 频率规避方法之外、还有其他方法可以减少 Burr 吗? 以满足目标要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timsen、

    两个独立的 OSCin 频率是减少整数边界杂散的最有效方法、但我们还有可编程输入乘法器、它也可以在芯片内移动相位检测器频率。  它不是那么有效、但仍然是有益的、并且不需要更改 OSCin 频率。

    此致、

    Dean