This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171032/lmk01801-clock-timing-forum

器件型号:LMK01801

我在 配置了引脚控制模式的多个设计中使用 LMK01801。  

在其中一种设计中,我在   CLKin0输入端使用了具有1GHz 时钟的 LMK01801,并将 CLKout0-7设置为 LVDS 时钟 div 1 ( CLKoutTYPE_0和 CLKoutDIV_0 并设置为低电平)。

我将 CLKoutTYPE_1和 CLKoutTYPE_2设置为低电平、因此所有 CLKS 输出设置为 LVDS。

我使用 CLKout7 LVDS (1GHz )输出反馈 CLKin1。  

当我将 EN_PIN_CTRL 设置  为低 电平并 将 CLKoutDIV_2设置为低电平 ( 如表5-2中所示、div x 8)时、我会按 预期在 CLKout12-13上获得125MHz (= 1GHz/8)的输出时钟。

但是 、当我将 EN_PIN_CTRL 设置   为高电平 并  将 CLKoutDIV_2设置为低 电平(如表5-3中所示的4分频)时 、我会在 CLKout12-13上获得500MHz 的输出时钟、该时钟与 div 2匹配、而不是  预期的250MHz (= 1GHz/4)时钟匹配。

我尝试在同样使用  LMK01801    的其他设计上实现相同的设置(使用不同的时钟600MHz),并再次获得 CLKout12-13的输出,该输出按预期除以2 (300MHz)而不是4 (150Mhz)。

 

从上面的信件中可以看出、这是一 个常见的问题。

是否有任何解决方案?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    对于 CLKout12和 CLKout13的 div 2设置、您提到的所有设置信息似乎都是正确的。 您能在我们深入探讨这个问题之前确认几件事情。

    • 您是否在 与 CLKout12和 CLKout13相同的组中看到其他时钟输出的预期输出频率? 这会将我们的问题隔离到 与其他输出组不同的 CLKout12和 CLKout13分频器上。
    • 您是否可以通过某种方法对器件进行 div x 2值编程、以查看问题是否仅出现在引脚控制模式下?

    我需要订购此板以在 TI 实验室中验证此问题。 从现在开始、我将能够在大约一周内获得评估板、以重现问题并找出根本原因。 同时、如果您能够尝试查看上述问题的结果、请将您的器件原理图发送给我。 如果能快速解决问题、那将是一件很棒的事情。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我找到了一个针对分压器案例的类似实验。 数据表表错误当它指定除以4时、我们将使用正确的组合来更新它。

    对于您的情况、请将 CLKoutDIV_1设置为"MID"、以获取 CLKout12和 CLKout13的 div/4值。

    您还可以参阅下表、了解适用的不同组合。 我们还将 在数据表中更新。

    EN_PIN_CTRL =高电平
    引脚   输出 引脚=低电平 引脚=中点 引脚=高电平
    CLKoutTYPE_0 CLKout0至 CLKout3 LVDS LVPECL LVPECL
    CLKoutTYPE_1 CLKout4至 CLKout7 LVDS LVCMOS (标准/反相) LVPECL
    CLKoutTYPE_2 CLKout8至 CLKout11 LVDS LVCMOS (标准/反相) LVPECL
    CLKout12和 CLKout13
    CLKoutDIV_0 CLKout0至 CLKout3 ÷1 ÷4. ÷2.
    CLKoutDIV_1 CLKout4至 CLKout7 ÷1 ÷4. ÷2.
    CLKoutDIV_2 CLKout12和 CLKout13 CLKoutDIV_2 =低电平 CLKoutDIV_1   CLKoutDIV_0 ÷512 ÷16
    ÷4.
    ÷2. 中间
    ÷4.
    ÷4. 中间
    ÷2. 中间 中间
    ÷4. 中间
    ÷2.
    ÷2. 中间
    ÷4.