Other Parts Discussed in Thread: LM555, NE555
主题中讨论的其他器件: NE555
各位专家、您好!
您能帮我检查 LM555和 NE555之间的主要区别是什么?
同时、与我们的两款器件相比、我们主要建议客户使用哪款器件? 这两个器件目前都在我客户的 AVL 中。 客户希望对其进行优化、 并在将来使用一个器件。
BR
刘德华
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
LM555由 National Semiconductor 设计。 LM555是 NE555的直接替代产品。 输出脉冲上升和下降时间等一些针对 NE555的规格提供了一个最大规格 、而 LM555只提供一个典型值。 对于 NE555、触发电流的典型值相同、但最大值略高。

请参阅以下帖子。
请告诉我能否提供进一步的见解。
此致、
Chris Featherstone
尊敬的 Andy:
在进一步调查时、应考虑到微小的功能差异。 请参阅以下文章。
https://www.utmel.com/components/lm555-vs-ne555-what-difference-is-between-lm555-and-ne555?id=1111
就成本而言、NE555更便宜。 需要权衡的是、LM555输出计时相对独立于温度。
此致、
Chris Featherstone