This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:正在为 PCIe Gen5寻找3:1时钟多路复用器解决方案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177025/lmk00334-looking-for-3-1-clock-mux-solution-for-pcie-gen5

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204

尊敬的团队:

我们正在为 PCIe Gen5应用寻找3个输入至1个输出时钟多路复用器解决方案。

我找到的类似解决方案是 LMK00334、但仅支持两个不同的输入。

我们是否有适用于 PCIe gen5 (HCSL)的3:1 clk 多路复用器解决方案?

或者、我们是否可以将两个 LMK00334用于3:1多路复用器应用? 我想检查 LMK00334的两个附加抖动是否 支持 Gen5。

此致、

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    目前、我们有与 LMK00334相似的解决方案、但我们的产品系列中没有3个差动输入转1个输出 MUX。  

    一种解决方案是在级联模式下使用它们以实现三个差分输入。 但这需要板上有两个缓冲器器件。

    这可以通过另一个 LMK00334或更简单的器件来实现、例如 LMK1D1204器件。

    最棒的


    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    谢谢、但 LMK1D1204是 LVDS 输出。 我将使用 LMK00334*2实现3:1 PCIe gen5多路复用器解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这完全没问题。 LMK1D1204可支持 HCSL 作为输入、而 LVDS 输出可 用于 LMK00334的输入、结果类似。  

    最棒的

    阿西姆