请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00334 主题中讨论的其他器件: LMK1D1204
尊敬的团队:
我们正在为 PCIe Gen5应用寻找3个输入至1个输出时钟多路复用器解决方案。
我找到的类似解决方案是 LMK00334、但仅支持两个不同的输入。
我们是否有适用于 PCIe gen5 (HCSL)的3:1 clk 多路复用器解决方案?
或者、我们是否可以将两个 LMK00334用于3:1多路复用器应用? 我想检查 LMK00334的两个附加抖动是否 支持 Gen5。
此致、
本