This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:如果 RESETN 上的4.7K Ω 上拉为高电平、则无时钟输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177021/cdci6214-no-clock-output-if-4-7k-ohm-pull-high-at-resetn

器件型号:CDCI6214

尊敬的团队:

我们使用 CDCI6214、但如果我们在 RESETN 引脚(引脚#8)上设计4.7K Ω 高拉电阻和2.2uF 接地、则不会出现输出时钟问题。

移除4.7K 欧姆后、它将正常输出、没有问题。

按照数据表建议、即使器件具有内部上拉电阻、我们也需要4.7k Ω 的上拉电阻。

我的问题是、我们是否需要 RESETN 引脚上的4.7K 拉高电阻器?

或者、我们只需遵循数据表顺序建议、即 VDD 在2ms 内上升至95%、并在 VDDREF 达到95%之前将 RESETN 保持在低电平、而不必具有4.7K 欧姆、

当4.7k Ω 上拉时、该序列遵循数据表建议、但无输出时钟。

删除了4.7K 欧姆电阻、序列遵循数据表建议并具有输出时钟。

原理图

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="251197" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177021/cdci6214-no-clock-output-if-4-7k-ohm-pull-high-at-resetn "]

    或者、我们只需遵循数据表顺序建议、即 VDD 在2ms 内上升至95%、并在 VDDREF 达到95%之前将 RESETN 保持在低电平、而不必具有4.7K 欧姆、

    [/报价]

    是的、这是需要遵循的主要建议。 只要 VDD 在2ms 内上升至95%并且复位在此期间保持低电平、这就至关重要。  

    此致、  

    维森特