Other Parts Discussed in Thread: LMK01801
您好!
在 双时钟分频器缓冲器(LMK01801)中、为组 A 加电后 、引脚6 (Vcc1_CLKout 0_1_2_3)和引脚20 (Vcc3_CLKout 4_5_6_7) 开始消耗1.72A、 电源电压3.3V 在未连接任何输出的情况下降至2.8V。 但 VCC 与接地之间没有短路。 我已附上下面的屏幕截图供您参考。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sabitha、
看一下原理图、我觉得可以。 缓冲器不应像您看到的那样消耗这么大的电流。 当电源达到其电流限制时、电源电压会下降。
如果没有电流流动的外部路径、则芯片应具有其预期的电流消耗、在所有输出使能的情况下、电流消耗约为313mA。
我们能否验证几件事以确保板上没有任何可能导致此问题的外部路径。
1.我突出显示了可能的电流路径、您能否在电路板上再次验证电流是否在其中任何一个上没有流动、以及您是否在实际电路板上有 DNI 元件。

2.您能否查看布局以确保 VCC 和 GND 之间存在短路。 另一件事是在 VCC 和 GND 之间没有部件的情况下测量电阻。
希望我们可以通过更详细的信息来隔离此问题、因为它看起来像是电路板问题。
最棒的
阿西姆