This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LMK01801在单独为组 A 加电时消耗更多功率、并且 VCC 电压已下降?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178017/lmk01801-lmk01801-consume-more-power-while-powering-up-bank-a-alone-and-vcc-voltage-got-dipped

器件型号:LMK01801

您好!

   在  双时钟分频器缓冲器(LMK01801)中、为组 A 加电后 、引脚6 (Vcc1_CLKout 0_1_2_3)和引脚20 (Vcc3_CLKout 4_5_6_7) 开始消耗1.72A、 电源电压3.3V 在未连接任何输出的情况下降至2.8V。 但 VCC 与接地之间没有短路。 我已附上下面的屏幕截图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、

    看一下原理图、我觉得可以。 缓冲器不应像您看到的那样消耗这么大的电流。 当电源达到其电流限制时、电源电压会下降。  

    如果没有电流流动的外部路径、则芯片应具有其预期的电流消耗、在所有输出使能的情况下、电流消耗约为313mA。

    我们能否验证几件事以确保板上没有任何可能导致此问题的外部路径。

    1.我突出显示了可能的电流路径、您能否在电路板上再次验证电流是否在其中任何一个上没有流动、以及您是否在实际电路板上有 DNI 元件。

    2.您能否查看布局以确保 VCC 和 GND 之间存在短路。 另一件事是在 VCC 和 GND 之间没有部件的情况下测量电阻。

    希望我们可以通过更详细的信息来隔离此问题、因为它看起来像是电路板问题。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿西姆·汗、

       VCC 和 GND 之间没有短路  

       2.我已经验证了突出显示的部件、它仅在 DNI 元件中

     我隔离了受影响的组并为其他组通电。 未生成输出时钟、但在启用输出的情况下、这些组的电流消耗保持稳定(BANK2_3.3V & BANK3_3.3V = 110mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabitha、

    感谢您确认这一点。 我们是否有任何方法来查看该特定组的电路板布局。 另一件事是、如果可以进一步隔离问题、则使用另一个器件。 您能否用另一个器件替换此器件、以检查其他器件是否也发生这种情况?

    最棒的

    阿西姆