This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:锁定

Guru**** 2769755 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1177660/lmx2595-locking

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、

您好!

  我们使用 LMX2595构建了一个定制电路板、该电路板与 LMX2595EVM 非常相似、具有相同的编程接头(USB2ANY)。 正在馈送100MHz LVDS 基准(并在最靠近 OSCIN 引脚馈送该时钟的电容器上对此进行了检查)。  

我们正在器件的 GUI 中运行"默认代码"、并看到一个信号弹出窗口、但频率不正确(电流上升)。 此外、当我们引入分频器时、我们会在输出端看到分频信号。  

单击 FCAL_EN 时、我们会看到信号缓慢移动并在某个点(既不处于正确的频率、也不锁定)稳定。 重新单击 FCAL_EN 会重复此过程。  

总的来说、我觉得 SPI 通信已经就绪、但我们还缺少一些东西。  

我是否可以请您提供建议、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    您能否执行寄存器回读以确认 SPI 通信?

    确保按降序写入寄存器。 即从 R78到 R0。  

    建议在对所有寄存器进行编程之前进行软复位:

    1、在复位= 1时对 R0进行编程

    2.将 R78编程为 R0 (RESET = 0、FCAL_EN = 1)

    3.(可选)等待10ms

    4.(可选)再次对 R0进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

         感谢你的答复。 我们使用 TICS Pro 对硬件进行编程。 我认为你提到的所有要点都是它所采纳的。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 SM、

    是的、您可以使用 TICS Pro 对 Noel 提到的寄存器进行编程。 请查看下面的图片、了解在计划中的什么位置找到它们:

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    如果您使用 TICS Pro 和 EVM 默认配置、我们可以消除软件问题的可能性。  

    您是否有要分享的原理图?