主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、
您好!
我们使用 LMX2595构建了一个定制电路板、该电路板与 LMX2595EVM 非常相似、具有相同的编程接头(USB2ANY)。 正在馈送100MHz LVDS 基准(并在最靠近 OSCIN 引脚馈送该时钟的电容器上对此进行了检查)。
我们正在器件的 GUI 中运行"默认代码"、并看到一个信号弹出窗口、但频率不正确(电流上升)。 此外、当我们引入分频器时、我们会在输出端看到分频信号。
单击 FCAL_EN 时、我们会看到信号缓慢移动并在某个点(既不处于正确的频率、也不锁定)稳定。 重新单击 FCAL_EN 会重复此过程。
总的来说、我觉得 SPI 通信已经就绪、但我们还缺少一些东西。
我是否可以请您提供建议、
此致、