This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:有关多芯片同步的问题

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176601/lmk04828-question-about-multi-chip-synchronization

器件型号:LMK04828

大家好:

我  仔细阅读了 Ajeet  Pal 建议的多时钟同步应用手册(多时钟同步)。 有关 ZDM 示例的案例2有一个问题:

如下图1所示、当 R'不为1时、 它将使输入到输出的相位不确定性。 在 ZDM 示例的情况2中、基准频率(60MHz)和输出频率(40MHz)不是积分多关系

图1.  

如下图2所示、如果我按如下方式更改条件、最后得到 N'/ R'= 5 / 2。 因此 R'不是1、 这将根据 情况2带来相位不确定性。 但基准频率(60MHz)和输出频率(30MHz)是 积分多关系(两次)、那么问题是积分多关系是否会使 基准频率和 输出频率的边沿对齐? 如果是、  是否会导致相位确定性?

基准频率= 60MHz, VCO 频率= 150MHz, 输出频率= 30MHz, D=5, N=3

图2.

提前感谢!

最棒的问候!!!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将在下周再回来。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea:

    您有任何反馈吗?  

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将在本周结束前回来。 谢谢!

    最棒的
    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    要直接回答您的问题、您将看到基准频率和输出频率的对齐边沿、但 相位确定性不高。

    我相信、您在获得基准频率和输出频率之间的匹配相位时会混淆相位确定性、其中一种情况确实存在、但不一定依赖于另一种情况。 在基准和输出之间具有匹配的相位意味着、在相位检测器频率的每个上升沿、您将看到基准频率和时钟输出频率均呈上升沿(如下图中的绿线所示)、 您参考的应用手册中的图9)。

    具有确定性相位对齐意味着、在基准时钟的每个边沿上、您将看到一个相位对齐的 VCO 时钟边沿、如下图中蓝色虚线所示。

    因此、您可以在基准和输出之间实现对齐、而不会与 VCO 边沿和基准的每个上升边沿保持对齐。 如果比较上面的两个图、可以看到第一个图、即每当 基准的边沿出现时、基准频率始终没有与 VCO 边沿对齐。 在第二个图中、您可以看到、对于基准时钟的每个边沿、您都有一个相位对齐的 VCO 边沿(这说明了为什么您没有相位确定性)。 此外、在上面的两个图中、您可以看到、在每条绿线(或每当相位检测器频率边沿出现时)、您在输出和基准之间进行了对齐、这正是锁定 PLL 所需的、因此具有零延迟模式关系(基准和输出频率对齐)。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea