大家好、
我们的客户打算通过 单端 LVCMOS 信号来驱动 LMK1D2102的输入。 数据表的图8-6 显示 了未使用的负输入端所需的偏置电压 VTH = 0.5*(VIH + VIL)。
但是、它没有显示任何阻抗要求。 这是否意味着拥有电阻分压器就足够了、或者他们需要一个运算放大器来生成低阻抗输入? 寻求您的专家指导。
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jejomar、
在我们网站上的 EVM 文档中、您可以找到如何为单端 LVCMOS 输入设置 PCB。 下表介绍了如何设计电路板以实现正确配置:
然后、您可以使用 EVM 第5页上的布局 与该表进行比较、并创建您的设计。
尊敬的 Andrea:
非常感谢您关注这一问题! 我只需要对表6-1中给出的配置进行一些澄清。 如果我移除 R2、R4、R38并将 C1和 C7替换为0r、则 INN0上只有 PU R5、因为 J3上没有输入信号。 单端输入将位于 J1 - INP0上。 这意味着我在 INN0上有1.8V 电压、但期望0.9V 电压。
我明白了吗? 或者我是否缺少一些详细信息?