This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:单端运行

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1178083/lmk1d2102-single-ended-operation

器件型号:LMK1D2102

大家好、

我们的客户打算通过  单端 LVCMOS 信号来驱动 LMK1D2102的输入。 数据表的图8-6 显示 了未使用的负输入端所需的偏置电压 VTH = 0.5*(VIH + VIL)。

但是、它没有显示任何阻抗要求。 这是否意味着拥有电阻分压器就足够了、或者他们需要一个运算放大器来生成低阻抗输入? 寻求您的专家指导。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    在我们网站上的 EVM 文档中、您可以找到如何为单端 LVCMOS 输入设置 PCB。 下表介绍了如何设计电路板以实现正确配置:

    然后、您可以使用 EVM 第5页上的布局 与该表进行比较、并创建您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    非常感谢您关注这一问题! 我只需要对表6-1中给出的配置进行一些澄清。 如果我移除 R2、R4、R38并将 C1和 C7替换为0r、则 INN0上只有 PU R5、因为 J3上没有输入信号。 单端输入将位于 J1 - INP0上。 这意味着我在 INN0上有1.8V 电压、但期望0.9V 电压。

    我明白了吗? 或者我是否缺少一些详细信息?


    此致、

    Jejomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    您回答正确、抱歉。 要返回原始问题、您可以使用电阻分压器从下图生成 Vth。 在这种情况下、只有输入电压很重要。

    祝你好运、

    Andrea