This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:时钟设计工具模型和频率规划检查

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1179722/lmk05028-clock-design-tool-model-and-frequency-plan-check

器件型号:LMK05028

你(们)好

我尝试使用时钟设计工具验证我的频率计划、但未找到安装的 LMK05028配置模型。

https://www.ti.com/tool/CLOCKDESIGNTOOL

是否有办法使用此设计工具来验证 LMK05028的频率计划?

如果不是、我可以使用其他工具吗?您能帮助检查下面的频率规划/引脚是否正常?

Setting① μ A

・IN0_P/N:388.8MHz、交流耦合 LVDS(★连接 到 PLL1)

・IN1_P/N:388.8MHz、交流耦合 LVDS(★连接 到 PLL2)

・XO_P (N):48MHz、单端 LVCMOS XO

・OUT7_P/N:155.52MHz、由  PLL1或48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

・OUT5_P/N:155.52MHz、由  PLL1或 48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT2_P/N:155.52MHz、由  PLL2或 48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT0_P/N:155.52MHz、由 PLL2或 48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

 

Setting② μ A

・IN0_P/N、IN1_P/N、XO_P (N)与 μ setting①相同

・OUT7_P/N:155.52MHz、由 PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

・OUT5_P/N:155.52MHz、由  PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT2_P/N:156.25MHz、由  PLL2或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT0_P/N:156.25MHz、由 PLL2或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

 

Setting③ μ A

・IN0_P/N、IN1_P/N、XO_P (N) 与 μ setting①相同

・OUT7_P/N:161.13MHz、由 PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

・OUT5_P/N:161.13MHz、由  PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT2_P/N:156.25MHz、由  PLL2或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT0_P/N:156.25MHz、由 PLL2或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

 

Setting④ μ A

・IN0_P/N、IN1_P/N、XO_P (N) 与 μ setting①相同

・OUT7_P/N:161.13MHz、由 PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

・OUT5_P/N:161.13MHz、由  PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT2_P/N:644.531MHz、由  PLL2或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (★

・OUT0_P/N:644.531MHz、由 PLL2或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(★

 

Setting⑤ μ A

・IN0_P/N:388.8MHz、交流耦合 LVDS(☆连接 到 PLL2)

・IN1_P/N:388.8MHz、交流耦合 LVDS(☆连接 到 PLL1)

・XO_P (N):48MHz、单端 LVCMOS XO

・OUT7_P/N:155.52MHz、由 PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(☆

・OUT5_P/N:155.52MHz、由  PLL1或  48MHz XO)生成的交流耦合 CML (☆

・OUT2_P/N:155.52MHz、由  PLL2或 48MHz XO)生成的交流耦合 CML (☆

・OUT0_P/N:155.52MHz、由 PLL2或 48MHz XO)生成的交流耦合 LVDS(☆