主题中讨论的其他器件: LMX2594
尊敬的 Sirs: 在使用 LMX2592合成器时、我们尝试单独控制两个输出、因为我们的应用从两个输出同时使用中受益。 我们进行了许多测量、其中设置输出电平(从驱动器到负载的电流)不仅会改变输出电平(预期)、而且会在另一个输出中产生杂散产物。 症状包括:
1) 1)影响似乎与输出频率相关、但不可预测。
2) 2)如果我们关闭未使用的输出、则所需通道中的杂散会消失。 对我们来说不是一个好的选择
3) 3)效果肯定与未使用的输出驱动设置相关、即增加驱动电平会使杂散电平更高。
4) 4)效果看起来不对称。 在 B 输出驱动器的设置下、A 输出的杂散要比 B 输出驱动器的杂散高得多。
是否存在序列问题? 我希望输出之间会有一些串扰、但这种情况非常严重、有时杂散会高达所需的信号。