您好!
我正在寻找适合过零检测器的比较器器部件、该比较器部件可在射频频率为600MHz ~ 1GHz 时提供。
请告诉我上述 RF 上的此类比较器和过零检测器电路。
我 是过零检测器的初学者。
因此、我需要在 该 ZCD 电路中使用电阻器、zenor 二极管的每个细节值、如果 ZCD 电路中应包含电阻器、zenor 二极管。
如果您能 给 我带来一些好处、我将不胜感激。
谢谢你。
此致、
P. Dary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找适合过零检测器的比较器器部件、该比较器部件可在射频频率为600MHz ~ 1GHz 时提供。
请告诉我上述 RF 上的此类比较器和过零检测器电路。
我 是过零检测器的初学者。
因此、我需要在 该 ZCD 电路中使用电阻器、zenor 二极管的每个细节值、如果 ZCD 电路中应包含电阻器、zenor 二极管。
如果您能 给 我带来一些好处、我将不胜感激。
谢谢你。
此致、
P. Dary
我已经查看了执行 ZCD 功能的 TLV7011的电路图。
电路中包含两个电阻器和 zenor 二极管。
在 LMH7322中、使用两个电阻器和 zenor 二极管的类型是否错误?
LMH7322电路图所包含的复杂器件和器件会让我作为初学者感到困惑。
我对 ZCD 缺乏技术知识、更喜欢简单电路、例如 TLV7011。
关于 输入信号的振幅、我 没有对其进行研究、因此还需要准备。
此致、
P. Dary
你(们)好
非常感谢您的指导。
我打算使用在 Giga-Tronics Inc.制造的信号发生器;型号:6062A。
我可以使用功能按钮"振幅;MHz/V"来控制输入信号电压的值、该按钮排列在6062A 上。
例如、我可以输入正确的信号电压值、无论输入电压值是多少"、如 LMH7322的数据表所示。
请告诉我、在 IN 接地的情况下、LMH7322的 IN+应输入多少输入信号电压?
我很期待听到你的声音。
新年快乐!!!
此致、
第一页