This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请为射频频率(600MHz ~ 1GHz)上的过零检测器推荐合适的比较器部件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7322, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758432/please-recommend-proper-comparator-part-for-zero-crossing-detector-at-rf-frequency-600-mhz-1-ghz

主题中讨论的其他器件:LMH7322TLV7011

您好!

我正在寻找适合过零检测器的比较器器部件、该比较器部件可在射频频率为600MHz ~ 1GHz 时提供。

请告诉我上述 RF 上的此类比较器和过零检测器电路。

我 是过零检测器的初学者。

因此、我需要在   该 ZCD 电路中使用电阻器、zenor 二极管的每个细节值、如果 ZCD 电路中应包含电阻器、zenor 二极管。

 如果您能 给 我带来一些好处、我将不胜感激。

谢谢你。

此致、

P. Dary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的输入信号的振幅是多少? 您将使用单电源还是双电源?

    此应用专门用于什么? LMH7322是一款可在该频率范围内运行的高速器件。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        非常感谢您对 LMH7322的快速回复和推荐。

    1.输入信号幅值:信号发生器6062正弦波。

    2.我将使用单电源。

    3.应用 程序:时间标记生成器

      我期待您对 使用 LMH7322和器件值(电阻器等)的电路图提出建议  以及 部件的名称。

     此致、

     P. Dary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。。

    所以您已经说过您是初学者、但通常知道您需要一些电阻器/二极管来生成干净的 ZCD、这是一个很好的开始...

    我想、如果您尝试了解 ZCD 的整个设计过程、我不是只向您提供您所需的器件的值和名称、而是对您更有用和更有帮助。

    让我们从一些基础知识开始... ZCD 中需要二极管的位置和原因是什么? 如果您包含有关此电路的设计理念的原理图、我将非常有帮助、能够测量您所在的水平以及您需要帮助的具体位置。

    同样、对于输入信号的振幅、如果您提供了计划应用到器件的特定峰峰值振幅、这对我非常有帮助。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了执行 ZCD 功能的 TLV7011的电路图。
    电路中包含两个电阻器和 zenor 二极管。
    在 LMH7322中、使用两个电阻器和 zenor 二极管的类型是否错误?
    LMH7322电路图所包含的复杂器件和器件会让我作为初学者感到困惑。
    我对 ZCD 缺乏技术知识、更喜欢简单电路、例如 TLV7011。

    关于 输入信号的振幅、我 没有对其进行研究、因此还需要准备。
     
    此致、
    P. Dary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有多种不同的方法可以进行过零检测、7011附带的方法非常简单。

    您可以在 LMH7322上使用此电路来创建过零检测、但您需要知道输入信号的振幅、以便能够计算电阻器的正确分压比、使其处于 LMH7322的共模输入范围内。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    非常感谢您的指导。


    我打算使用在 Giga-Tronics Inc.制造的信号发生器;型号:6062A。

    我可以使用功能按钮"振幅;MHz/V"来控制输入信号电压的值、该按钮排列在6062A 上。

    例如、我可以输入正确的信号电压值、无论输入电压值是多少"、如 LMH7322的数据表所示。

    请告诉我、在 IN 接地的情况下、LMH7322的 IN+应输入多少输入信号电压?


    我很期待听到你的声音。



    新年快乐!!!



    此致、

    第一页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中列出了可施加到 LMH7322的最大输入电压信息(VEE [在您的情况下为接地]比器件上电的电压低1.5V)。

    当您已接地时、您将使用同相输出。 接地(0V)将是您的基准、因此每当 VIN > 0、OUT =高电平、VIN < 0、OUT =低电平。

    您似乎不太了解比较器的基本原理、我强烈建议您查看我们的一些比较器视频培训系列。 这将是一个很好的了解比较器电路的方法,甚至可以帮助您弄清楚如何制作 ZCD:)--> training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-comparator-applications-1

    该系列中有4个培训视频、因此请务必查看所有这些视频、如果您有任何问题、请返回此处。 现在、我将关闭该线程。

    此致、
    Jonny