This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:CLK 缓冲区调查

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758398/lmk00304-clk-buffer-survey

器件型号:LMK00304
主题中讨论的其他器件: CDCE937

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TI 是否具有可编程时钟缓冲器?

一个晶振输入、四个输出:33.3333MHz、24MHz、10MHz、14.7456MHz。

 LMK00304可以做到这一点吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shu-Cheng、

    LMK00304无法执行此操作。  由于频率不同、这不仅仅是一个简单的缓冲器。

    请考虑使用 CDCM6208V2或 CDCE937、它们可以产生全部4个频率。

    我从 TI 时钟架构工具获得了这一点。

    此致、

    Dean