This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:具有温度依赖性的阈值电压电平

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758373/tlc555-threshold-voltage-level-with-temperature-dependency

器件型号:TLC555

您好!  

您能否就阈值电压电平与温度相关的问题向我提供建议?  数据表说明、它是66.7%的电源电压。 但66.7%是典型值。 如果用户应该考虑温度依赖性的问题、他是否应该参阅以下内容? 或者、用户是否能认为66.7%适用于所有温度范围?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    阈值电压在整个温度范围内保持稳定、变化非常小。
    2/3 Vdd 适用于整个温度范围。

    样本数据在整个温度范围内的变化小于0.1%。