This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:I#39;m 将 LMK04828BEVM 连接到 DAC3484EVM...

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, LMK04828, TRF3705EVM, TICSPRO-SW, CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752972/lmk04828bevm-i-m-connecting-the-lmk04828bevm-to-the-dac3484evm

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828TRF3705EVMDAC3484EVMTICSPRO-SWCODELOADER

我可以从板载19.2MHz VXCO 获取所需的输出时钟频率(即256MHz LVDS 和 DACCLK、分别范围为64MHz 至512MHz、2倍至16倍插值)。  非常...我现在需要从输入为10MHz 参考时钟的 LMK04828BEVM 输入此频率。  因此、我将尝试使用 LMK04828BEVM 从10MHz 输入时钟生成19.2MHz LVPECL 和512MHz LVDS。  我在使用时钟设计工具进行设置时遇到问题、因为它默认为 LMK04808B、并且不会选择 LMK04828B。  我可以进入并使用手动设置选择 LMK048028B。  手动 entyr 方法不适用于此器件。  是否有向导工具可让我为生成19.2MHz 和512MHz 输出的10MHz 输入设置 LMK04828B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    很抱歉你有麻烦。

    这里有两个问题。

    1) 1) CDT 的 LMK0482x 配置文件不支持 SYSREF 分频器。  因此、最大分频值为32、这不允许它找到19.2 MHz。

      解决方法是将此频率的倍数放入其中,然后在进入解决方案后调整分频器。  例如、如果我们使用19.2 * 8 = 153.6MHz。  这将解决该问题。  您也可以使用512MHz 求解、然后在输出中键入19.2MHz、并计算分频器。

    但是... 另一个问题是...

    2) 2) LMK04828的数据库文件中 VCO1的最大频率不正确。  我已附加一个文件、您可以在{installed directory}\database 中覆盖该文件以纠正此问题。  通常为:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\NCDT\database

    --

    我希望能够在 TICS Pro LMK0482x 中添加频率规划工具、这将有助于简化根据您的用例进行设置的工作。

    73、

    Timothy

    e2e.ti.com/.../db_5F00_VCO.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    我能够从 OSCout 输出生成19.2MHz 输出、并从 DCLKout0端口生成512MHz 输出(请参阅随附的)。  这些信号源自 CLKin1上的10MHz 输入。  这两个输出都与10MHz 同步、对吧?  我能够使用基于 Web 的工具手动填充 CDT 和 Code Loader 4的空白、但对于 LMK04828BEVM 的自动输入方法、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../OSCout_5F00_19_5F00_2MHz_5F00_CLKout1_5F00_512MHz.txt

    此外、如果时钟设计工具可以在向导模式下选择 LMK04828、也会很方便

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议将哪些平衡-非平衡变压器模块从240欧姆输出转到50个终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    LVPECL 输出阻抗较低、例如小于10欧姆。 因此、240欧姆发射极电阻器或120欧姆发射极电阻器的事实并不明显。 话虽如此、如果负载端接不好、LVPECL 输出与 LVDS 输出上可能会出现更多振铃。 通过在 LVPECL 输出端添加一个10至20欧姆的串联电阻器可以缓解这种情况。 我很少看到这是必要的。

    当为 LVPECL 使用发射极电阻接地时、目的是对 LVPECL 输出进行交流耦合。 负载在整个对上可以是100欧姆差分、在两个输出上可以是50欧姆接地。 例如、如果您具有:输出、发射极接地电阻、交流电容、传输线路、50欧姆接地。 您将找到良好的信号。 确保以这种方式终止两个 LVPECL 输出。 这可能对您有效?

    至于平衡-非平衡变压器... 我以前使用过微电路平衡-非平衡变压器。 如果要将平衡(差分) LVPECL 信号转换为不平衡50欧姆、可以使用...
    * ADT2-1T 平衡-非平衡变压器:0.4至450MHz、2:1欧姆比、阻断直流。
    * ADT2-1T-1P 平衡-非平衡变压器:8至600MHz、2:1欧姆比、阻断直流。
    * ADTL2-18平衡-非平衡变压器:30MHz 至1800MHz、2:1欧姆比、不会阻止直流。

    您是否需要更高频率的平衡-非平衡变压器?

    2:1欧姆比意味着它在100欧姆差分:50欧姆单端时很好。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我将输出153.6MHz 和512MHz LVDS 信号。 153.6MHz 信号需要转换为标准50欧姆单端信号、该信号将用作 DAC3484EVM J6的时钟输入。 512MHz 将用作 TI TRF3705EVM 的差分50 Ω 终端(标准)载波、用作本地振荡器。 由于差分信号的阻抗似乎为240欧姆、我用耳塞标记4.8:1平衡-非平衡变压器作为 DCLKout 信号的驱动电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:
    未显示该图。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 您好、您好、它看起来您正在使用旧的 CodeLoader EVM GUI。  我想您会发现 TICS Pro EVM GUI 更易于使用。 下载地址:TICSPRO-SW。

    您计划使用 LVDS 的具体原因是什么?  我认为、只需将 LVPECL 单端连接到 DAC3484EVM 和 TRF3705EVM、您就能找到最佳性能。

    如果您希望 LVPECL20具有更高的摆幅、请将240欧姆发射极电阻替换为120欧姆发射极电阻。

    4.8:1平衡-非平衡变压器不是必需的、如果您确实希望使用具有交流耦合 LVPECL 的平衡-非平衡变压器、则可以使用2:1欧姆的比值。

    为了方便起见、我附上了一个.TCS 文件、您可以将其加载到 TICS Pro 中、在 CLKin1时采用10MHz 的频率、在 OSCin 上使用19.2MHz 的 VCXO。  使用 VCO1生成3072MHz、其中/6 = 512MHz 和/20 = 153.6MHz。  我当前已将输出时钟的输出格式设置为 LVDS、但为了简化 EVM 的连接、请考虑单端 LVPECL。  请确保使用50欧姆端接未使用的输出。  如果您需要两个512MHz 输出、您可以轻松地从同一 CLKout 路由每个512MHz 输出。  一个获得非反相输出、另一个获得反相输出。

    在记录中、我没有确认此配置、我没有现成可用的具有19.2MHz VCXO 的 EVM。

    e2e.ti.com/.../example-config-for-LMK04828B.tcs

    73、
    Timothy