主题中讨论的其他器件: LMK04828、 TRF3705EVM、 DAC3484EVM、 TICSPRO-SW、 CODELOADER
我可以从板载19.2MHz VXCO 获取所需的输出时钟频率(即256MHz LVDS 和 DACCLK、分别范围为64MHz 至512MHz、2倍至16倍插值)。 非常...我现在需要从输入为10MHz 参考时钟的 LMK04828BEVM 输入此频率。 因此、我将尝试使用 LMK04828BEVM 从10MHz 输入时钟生成19.2MHz LVPECL 和512MHz LVDS。 我在使用时钟设计工具进行设置时遇到问题、因为它默认为 LMK04808B、并且不会选择 LMK04828B。 我可以进入并使用手动设置选择 LMK048028B。 手动 entyr 方法不适用于此器件。 是否有向导工具可让我为生成19.2MHz 和512MHz 输出的10MHz 输入设置 LMK04828B?