This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过使用时钟生成/缓冲器、PWM 信号的范围是100Hz 至1KHz 还是10kHz?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757649/pwm-signal-from-100hz-to-1khz-or-10khz-by-using-clock-gen-buffer

主题中讨论的其他器件:LMC555

大家好、

 时钟生成/缓冲器是否可用于100Hz 至1KHz 或10kHz 的 PWM 信号?

如果是、建议使用哪一部分?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    您是否了解过使用 LMC555计时器 IC? 您能否更进一步地描述您的应用-您对此 PWM 信号的系统要求是什么?

    谢谢、
    Paul