请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP
Hellow、
我的客户对 SCK 上升至 SPI 读回的 MUXout 数据延迟有疑问。
通过查看 LMX2594数据表的第11页、可以看出、SCK 监测到 MUXout 数据延迟对于 SPI 读回不清楚。 数据表显示 TCS、时钟数据等待时间最大为10ns。 此 TCS 表示将 SCK 时钟拉至 MUXout 数据延迟?
如果是、图2会令人困惑、因为 TCS 只是 SDI 数据到 SCK 上升设置时间。
请告诉我 SCK 上升至 MUXout 的数据延迟是多少以及最大延迟是多少。
此致、
希拉诺